Verwenden Sie Schaltplansymbole, um die Komponenten Ihrer Schaltung anzuordnen und elektrische Verbindungen herzustellen. Mit Symbolen, die von Verstärkern bis hin zu Vakuumröhren reichen, sowie der Möglichkeit, eigene Symbole zu erstellen, können Sie nahezu jede Schaltung entwerfen. Der Zugriff auf die umfangreiche Teiledatenbank von Digi-Key ermöglicht Ihnen auch das Durchsuchen und Zuweisen von bestellbaren Teilenummern.
Erstellen von Blockdiagrammen
Verwenden Sie die Systemblöcke, um Ihre Idee auf konzeptioneller Ebene zu verfeinern. Die übergeordneten Komponenten sollen Ihnen helfen, die weiter gefassten Absichten Ihrer Idee zu planen. Diese leistungsstarke Bausteinbibliothek ermöglicht es Ihnen, die Funktion eines Schaltkreises schnell zu veranschaulichen. Sobald Ihr Entwurf fertig ist, speichern Sie ihn und teilen ihn mit Ihren Kollegen.
Erstellung von Flussdiagrammen
Die Option zur Erstellung eines Flussdiagramms hilft Ihnen, Ihr Konzept in einen Entwurf umzusetzen. Verwenden Sie die Bibliothek mit Pfeilen, Formen, UML-Symbolen usw., um den Ablauf zu beschreiben und die einzelnen Phasen zu kommentieren. Fügen Sie ein Textfeld, eine mathematische Funktion/Formel, ein Bild oder einen Link ein, um die Ziele zu veranschaulichen und Ihren Plan leicht nachvollziehbar zu machen.
A common emitter amplifier uses voltage divider biasing across the supply to set the operating point of the transistor. It exhibits high input impedance and low output impedance. The output with be 180 degrees out of phase with the input.
The Wien Bridge Oscillator circuit is comprised of two BJT transistors where the feedback from the second is fed to the input of the first through the Wien Bridge network.
The Clapp Oscillator is essentially a modified version of the Colpitts Oscillator where a capacitive voltage divider provides the feedback. The Clapp Oscillator is typically used in receiving circuits.
The RC high pass filter will pass the higher frequencies and block the lower ones. At lower frequencies the capacitor has high reactance and blocks the input signal. As the frequency climbs the cutoff frequency will be reached and the reactance is reduced to let the frequency pass.
The H-Bridge circuit is primarily used for motor control. By switching the pair of transistors that are on, you can control the direction of rotation for a DC motor.
Verwenden Sie Schaltplansymbole, um die Komponenten Ihrer Schaltung anzuordnen und elektrische Verbindungen herzustellen. Mit Symbolen, die von Verstärkern bis hin zu Vakuumröhren reichen, sowie der Möglichkeit, eigene Symbole zu erstellen, können Sie nahezu jede Schaltung entwerfen. Der Zugriff auf die umfangreiche Teiledatenbank von Digi-Key ermöglicht Ihnen auch das Durchsuchen und Zuweisen von bestellbaren Teilenummern.
Erstellen von Blockdiagrammen
Verwenden Sie die Systemblöcke, um Ihre Idee auf konzeptioneller Ebene zu verfeinern. Die übergeordneten Komponenten sollen Ihnen helfen, die weiter gefassten Absichten Ihrer Idee zu planen. Diese leistungsstarke Bausteinbibliothek ermöglicht es Ihnen, die Funktion eines Schaltkreises schnell zu veranschaulichen. Sobald Ihr Entwurf fertig ist, speichern Sie ihn und teilen ihn mit Ihren Kollegen.
Erstellung von Flussdiagrammen
Die Option zur Erstellung eines Flussdiagramms hilft Ihnen, Ihr Konzept in einen Entwurf umzusetzen. Verwenden Sie die Bibliothek mit Pfeilen, Formen, UML-Symbolen usw., um den Ablauf zu beschreiben und die einzelnen Phasen zu kommentieren. Fügen Sie ein Textfeld, eine mathematische Funktion/Formel, ein Bild oder einen Link ein, um die Ziele zu veranschaulichen und Ihren Plan leicht nachvollziehbar zu machen.