Erstellen Sie Ihre Symbole mit dem Symboleditor. Mit der folgenden Hilfe können Sie schnell loslegen.
Zeichnen einer Linie:
Zeichnen eines Rechtecks:

Zeichnen eines Linienzugs (zusammenhängende Liniensegmente, Geschlossenheit nicht garantiert):
Ein Rechtsklick macht das Hinzufügen des letzten Punktes rückgängig. Dies ist nur möglich, wenn der Linienzug noch nicht fertig ist.

Zeichnen eines Polygons (zusammenhängende Liniensegmente, Geschlossenheit garantiert):
Ein Rechtsklick macht das Hinzufügen des letzten Punktes rückgängig. Dies ist nur möglich, wenn das Polygon noch nicht fertig ist.


Zeichnen eines Kreises:

Zeichnen einer Ellipse:

Ein Bogen ist ein Teil eines Kreises, der 3 nicht-lineare Punkte enthält.
Zeichnen eines Bogens:

Scheme-it verwendet eine quadratische Bézier-Kurve, d.h. es sind 3 Punkte erforderlich.
Zeichnen einer Kurve:

Sie können Linien, Bögen und Linienzüge zu Pfeilen erweitern.

Hinzufügen von Text:
Bearbeiten von Text:



Bild einfügen:



Pins können nur dort platziert werden, wo die Koordinaten ein Vielfaches von 10 sind. Beispiel: (50, 70) ist eine gültige Position, um einen Pin zu platzieren, während (51, 70) keine gültige Position ist, weil die x-Koordinate (51) kein Vielfaches von 10 ist.
So platzieren Sie einen Pin:
Wenn der Pin auf einem Objekt platziert wird, versucht der Symboleditor, ihn an dieses Objekt zu binden.





Schnelles Erstellen eines Rechtecks mit Pins:

Im Pin-Manager werden die Pins in tabellarischer Form angezeigt. Ändern Sie einen Pin und beobachten Sie die unmittelbare Veränderung auf dem Schaltbild.


Die Elemente eines Symbols sollten innerhalb eines Rechtecks der Größe 4110 x 2830 Pixel bleiben.
Das Raster erleichtert die Positionierung. Das Raster besteht aus 10 x 10 Quadraten.
Das Ein- und Ausblenden des Rasters ist optional.
An Raster fangen passt den Empfänger des Klicks an den nächstgelegenen Eckpunkt der Rasterquadrate an.
Der Symboleditor unterstützt Zoomstufen von 20 % bis 400 % über einen festgelegten Maßstab.
Mit „Anpassen durch Zoomen“ wird versucht, eine Zoomstufe zu wählen, bei der jedes Element des Symbols in diesem Ansichtsfenster sichtbar ist.

Sie können sich mit einer der folgenden Methoden auf der Zeichenfläche bewegen:
Um Objekte auszuwählen, wechseln Sie in den Auswahlmodus (Tastaturkürzel: Esc) und klicken dann auf das gewünschte Objekt.

Um einen Pin auszuwählen, müssen Sie eventuell zweimal klicken (aber nicht doppelklicken). Der erste Klick dient der Auswahl des übergeordneten Objekts, der zweite Klick wählt den Pin aus.



Wählen Sie mehrere Objekte aus, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie die gewünschten Objekte anklicken.


Durch Klicken und Ziehen können ebenfalls mehrere Objekte ausgewählt werden.

Um ein Objekt auszuwählen, das von anderen überlappt (verdeckt) wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stelle, an der sich das Objekt befindet, und dann auf Auswählen.

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Menüpunkte, um das jeweilige Objekt hervorzuheben. Wenn das gewünschte Objekt markiert ist, klicken Sie auf diesen Menüpunkt.
Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, sind seine Attribute in der rechten Seitenleiste zur Bearbeitung verfügbar.
Registerkarte „Anordnung“

Registerkarte „Stil“

Um das ausgewählte Objekt zu verschieben, ziehen Sie es an die neue Position. Oder verwenden Sie die Pfeiltasten: Aufwärts, Abwärts, Links, Rechts.



Um die Größe des ausgewählten Objekts zu ändern, ziehen Sie seine Größenänderungsmarker.



Ausgewählte Objekte können ausgeschnitten/kopiert/eingefügt werden. Rückgängig machen und Wiederherstellen werden ebenfalls unterstützt.

Speichern Sie Ihre Symbole je nach Bedarf mit Speichern oder Speichern unter.
Suchen Sie Ihre Symbole im Dialogfeld „Meine Symbole“.
Sie können die Symbole nach Namen oder nach Aktualisierungsdatum sortieren.
Klicken Sie auf ein Symbol in der Liste, um eine Vorschau anzuzeigen.

Löschen eines Symbols:



Ihre Symbole können über „Benutzerbibliothek“ --> „Benutzerdefinierte Symbole“ in einen Schaltplan eingefügt werden.

Klicken Sie auf das Symbol, um es zu platzieren, oder ziehen Sie es auf den Schaltplan, um es wie gewohnt zu platzieren.